This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:插入电源适配器、bq24780S IC 将要求电流超过5A

Guru**** 2924880 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695238/bq24780s-insert-power-adapter-bq24780s-ic-will-ask-for-current-more-than-5a

器件型号:BQ24780S

我们使用 bq24780s 为3节电池充电、将输入电流设置为3A、将充电电流设置为2A、将充电电压设置为12V。

但是、当我们插入电源适配器时、IC 将从电源适配器(即19V/3A)中获取超过5A 的电流、从而使适配器自我保护。

什么可能是错误的?

此致、谢谢。

杨森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nathan、

    您使用的是 EVM 还是电路板?
    您有系统负载吗?
    当您看到"IC 将询问大于5A 的电流"时,是否启用充电?
    "IC 将询问超过5A?" 您在哪里测量5A 电流? 什么是 Vacp-acn?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang:

    您使用的是 EVM 还是电路板?  

    Nathan ->我们自己的董事会。

    您有系统负载吗?

    Nathan ->我们连接了3节电池。


    当您看到"IC 将询问大于5A 的电流"时,是否启用充电?

    Nathan ->我们不启用充电、但无论启用还是禁用(通过寄存器12H)、一旦插入电源适配器、充电电路将立即从电源适配器请求超过5A 的电流。


    "IC 将询问超过5A?" 您在哪里测量5A 电流? 什么是 Vacp-acn?

    Nathan ->我们使用直流电源进行测量。 我们使用的设计与参考设计相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nathan、

    我们必须逐步找出根本原因。
    1.将 ILIM 引脚拉至低电平并测量输入电流。 此步骤可确保偏置电路没有问题。
    2.启用学习功能并释放 ILIM 引脚并测量输入电流。 此步骤确保电荷泵电路不短路。
    3.释放 ILIM 引脚以测量电感器电流;Vin 和 Vbat。 此步骤检查短路是在电感器之前还是在电感器之后发生的。
    4.再次将原理图和布局与 EVM 进行比较、列出主要差异。
    5.比较电路板和 EVM 之间的波形