This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31506:原理图审阅请求

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695793/lmz31506-request-for-schematic-review

器件型号:LMZ31506

是否可以审查我们的原理图?

此设计包括4个 LMZ3150、分别用于1V、1.8V 3.3V 和5.0V。

谢谢、

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我们很乐意审查您的设计。 请直接通过 jarrigo@ti.com 与我联系。