This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:TPS23754#39;应用

Guru**** 2608865 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695777/tps23754-tps23754-application

器件型号:TPS23754

您是否能帮助查看有关 TPS23754'应用的以下问题

1,其中是 T2P 的功能,以及如何在 设计中使用 T2P 的功能

2、工作中的哪种故障会导致 T2P 低电平输出

3、客户希望  在 CPU 检测 到故障时发出相应的警报

您能不能帮您提供有关该案例的一些建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、希望:

    我建议查看以下介绍 T2P 功能的 E2E 帖子。

    2. T2P 超过引脚的绝对最大额定值将损坏 FET。 此外、当流过引脚的电流过多(拉电阻器过低)时、我也看到过故障。 T2P 用作逻辑信号、因此无需超过流经引脚的最大建议电流。

    3、只是为了澄清、您是否请求信号来了解 T2P 引脚是否已损坏? 我不相信有办法。 该引脚为低电平的高电平、因此将其拉低时失败仅表示正常运行。