This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53667:NVM 模式下的 Vboot 默认值

Guru**** 2608865 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53667

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695978/tps53667-vboot-default-in-nvm-mode

器件型号:TPS53667

尊敬的 E2E:

我想在 VR12.0模式下、再次检查 NVM 模式下的 Vboot 值是否为1V 至97h。

正确吗?

BR、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    是的、正确。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    是的、在 NVM 中设置了默认位后、TPS53667将在 VR12.0模式下引导至1.0V。  

    谢谢、

    Carmen