This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6C5816-Q1:CLR

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695856/tlc6c5816-q1-clr

器件型号:TLC6C5816-Q1

您好!

我想立即读回故障状态。 我的意思是、我不关心故障状态、比如100ms 之前。

为了清除旧的故障记录、我正在考虑在每次寄存器回读之前将 CLR 置为有效。 以下是两个问题:

CLR 是否影响 LED 漏极条件?

    如果 CLR 在断言时立即影响漏极、则无法使用。  

2.故障状态在 CLR 之后何时更新?

    如果可能、我希望在读取状态寄存器之前将 CLR 置为有效。 我应该等待多久更新状态?

谢谢。

此致、  

Oguri (TIJ 汽车 FAE)

我在这个问题上实际上是我的客户之一。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Oguri-San、

    CLR 将复位所有内部寄存器、包括关断输出。

    由于输出通道已关闭、LED 开路/短路诊断功能将不可用。

    用户需要重新配置输出通道以执行诊断(包括将相应的输出通道配置为诊断功能)

    如果您在100ms 之前未遇到故障、则可以读取故障寄存器两次以获取最新状态、因为每次读取故障状态时、状态寄存器都会刷新。