This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:有关 TPS54302设计的问题

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695933/tps54302-question-about-tps54302-design

器件型号:TPS54302

你(们)好

1。

关于数据表中的图15、什么是 R1和 C6?

是否在测量环路测试时使用 R1? 是否可以在实际电路中将其删除?

是否可以删除 C6?  您是否有材料需要解释前馈电容器?

2.

在数据表的表2中、不是 C8、而是 C6。  正确吗?

3.

根据电容器的 ESR、K_IND 值似乎被正确使用。  

(使用低 ESR 输出电容器时、较高的 K_IND、但在较高的 ESR 输出电容器时 K_IND = 0.2)

您是否有有关低 ESR 和高 ESR 的基线?

何时使用 K_IND=0.2或 K_IND=0.35?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    1。

    关于数据表中的图15、什么是 R1和 C6?

    是否在测量环路测试时使用 R1? 是的
    它是否可以在实际电路中删除?--您可以在设计中删除它

    是否可以删除 C6? 您是否有材料需要解释前馈电容器?
    ---不要建议删除 C6,在 PCB 中删除 C6,但您不能输入。 (DNI)


    2.

    在数据表的表2中、不是 C8、而是 C6。 正确吗?
    你是对的,它是 C6


    3.

    根据电容器的 ESR、K_IND 值似乎被正确使用。

    (使用低 ESR 输出电容器时、较高的 K_IND、但在较高的 ESR 输出电容器时 K_IND = 0.2)

    您是否有有关低 ESR 和高 ESR 的基线?

    何时使用 K_IND=0.2或 K_IND=0.35?

    ---- 如果使用陶瓷电容器、则属于低 ESR 输出电容器;如果使用电子电容器、则属于更高的 ESR。