Other Parts Discussed in Thread: LM74610-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM74610-Q1 您好,
在 LM74610-Q1中、是否有任何解决方案可以避免或降低 T0的压降。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LM74610-Q1
您好,
在 LM74610-Q1中、是否有任何解决方案可以避免或降低 T0的压降。
e2e.ti.com/.../Always-ON.PPTXHiHari,
为了避免 LM74610-Q1发生脉冲、VCAP 电压需要保持在>6.3V。 这可以通过在 VCAPH 和 VCAPL 上应用外部隔离式电源来实现。 如果有板载直流/直流转换器、则您甚至可以使用附件中的电路创建隔离式电源、并将其连接到 VCAPH 和 VCAPL 上。 这基本上是源自直流/直流转换器开关节点的电压双电路。
此致、
Dilip