This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050:电源 OR-ing 期间的反向泄漏

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR14050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695592/lmr14050-reverse-leakage-during-power-or-ing

器件型号:LMR14050

您好!

我们希望在电源 OR-ing 应用中使用 LMR14050、如下图所示。

我们担心这种情况:在某些情况下、LMR14050的输入将是高阻抗/浮动的。 此外、当温度较高时、肖特基二极管的反向泄漏电流可能较高(1mA+)。 我们是否需要担心这个1mA+泄漏电流向后流至输入端、这可能会使 Vin/EN 电压升高到其阈值以上。

您能告诉我器件在这种情况下将如何运行、以及是否会导致问题吗? 谢谢!

注意:我忘记了使用反馈电阻器。 它们将输出配置为9V、我假设它们将处于10千欧的范围内。

此致、
Ryan Bishop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    输入电压范围如何?
    输出电压为9V 而不是12V (在您的手册原理图中、输出电压为12V)、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果输出上的偏置电压高于目标输出电压、则芯片 VIN 引脚将看到偏置电压、但在待机模式下工作而不进行开关、因为输出偏置高于目标输出电压。

    如果偏置电压低于目标输出但高于 Vin UVLO、则芯片将在低压降模式下工作、但电感器电流为零、因为 VIN 几乎与输出相同、如果芯片工作电流高于反向泄漏电流、 然后、芯片可在间歇模式下工作、此时 Vin 电压在 VIN UVLO 附近振荡。