This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:并置两个开关频率相同的降压转换器

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695667/tps54331-collocating-two-buck-converters-with-same-switching-frequency

器件型号:TPS54331

我想使用两 个 TPS54331降压转换器输出3.3V 和5V 电压、但它们具有相同的570kHz 固定开关频率。 这些稳压器将并排、我想知道这是否会有任何辐射/传导 EMI 问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在研究这个问题、 并在24小时内向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很难给出确切的答案是肯定或否、但您的问题在系统侧是必要的、建议在绘制 PCBlayout 时遵循数据表的指南、建议在必须调整内部 MOSFET 的压摆率的情况下添加一个与 Cboot 串联的0欧姆分辨率。

    胡瑞安