This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:PMP20981.1参考设计问题

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695398/lm3481-pmp20981-1-reference-design-questions

器件型号:LM3481

尊敬的 E2E 会员:

我使用 PMP20981.1并有如下问题、

R1、C3和 D1的功能是什么?

2.如果我们 R1要使用0.5W 解决方案,它是否正常?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是一个缓冲器电路。 我建议在实际需要时保留一个更大电阻器的位置。 否则、您必须进行另一个 PCB 设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    感谢您的回复。

    我有另一个问题、R4和 C13是否也是缓冲电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Julian:

    是的、R4和 C13也会形成缓冲器。 该缓冲器用于减少次级侧的振铃。

    -Garrett