This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:bqQ 器件所需的最小输入和输出电容是多少。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695554/bq25601-what-is-the-minimum-input-and-output-capacitance-required-for-the-bq-part

器件型号:BQ25601

您好、支持团队

我的客户对在 bq 充电器上运行所需的最小电容有疑问。 他们在获得电容器方面遇到严重问题、制造商强制他们使用尺寸更小的电容器。 当使用较小的电容器时、他们发现由于电压系数、"实际有效"电容远小于预期值。 例如、当切换到0605 10uf 时、0805 10uf 电容器在其系统中可能低至2uf (充电电压为12v)。 这是一个非常大的应用、他们需要了解稳定性的最低要求。  

谢谢

Jeff Coletti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff:

    建议在数据表方框图或原理图中使用电容。 基于此、电容降额有一定的裕度。 对于 bq25601、在任何情况下、输入和输出上的最小有效电容都不应低于4.7uF。