This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56221:可变开关频率?

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695504/tps56221-variable-switching-frequency

器件型号:TPS56221

大家好、由于电路灵敏度、我希望 TPS56221在500kHz 至1MHz 的频率范围内运行。 数据表仅提及三种频率、从未讨论过另一种频率的设置。 以700kHz 等频率运行是否存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    TPS56221仅在300kHz、500kHz 和1MHz 三种固定频率下可用。  我们有许多具有连续可变频率设置的器件。  您能否发布您的电路要求?  我们可以建议一些可行的方法。