This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24450:BQ24450

Guru**** 2609665 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24450, UC3906, UC2906

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695314/bq24450-bq24450

器件型号:BQ24450
主题中讨论的其他器件: UC3906UC2906

我想帮助您了解 Bq24450数据表第15页上用于计算 Rb 和 Rd 的公式是如何工作的。   

Rb 的计算需要了解 Rd 的值、Rd 的计算需要了解 Rb 的值。  

此控制器(UC3906)的原始版本的数据表使用不同的方程式进行这些计算:

Rb = Rsum-Ra 、其中 Rsum=(Vf - 2.3V)/ID -其中 ID 是分压器电流

RD = 2.3V * Rsum/(VOC - VF)、其中 VOC 是过充电电压、而 VF 是浮点电压

使用这些公式得出的结果与数据表中针对 BQ24450给出的值不同。

我是否遗漏了一些可以解释如何解决 Bq24450数据表中的循环公式的内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您可以首先找到 RC 的值、
    从 Vfloat 公式可以找到 Ra+Rb 的值、从 Vboost 公式可以找到 Rd 的值、
    通过 Vth、您可以得到 Rb、Ra=2Rc- Rb、您可以得到 Ra。

    您还可以查看 EVM 用户指南、在原理图中、R12= Rb 值、R7 = Rd 值
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    对于那些为这些数学计算而挣扎的人、我将工作原理包含在下面:

    Vboost = Vref *(Ra+Rb+RC//Rd)÷RC//Rd

    其中//表示并联的电阻器、R 等效值为(R1 * R2)÷(R1 + R2)

    对于6V 电池、RC = 46400且 Vboost 为7.35

    7.35 = 2.3 *(92800 +46400//Rd)÷(46400//Rd)

    7.35 = 2.3 *(92800 +((46400 * Rd)÷(46400 + Rd)))÷(((46400 * Rd)÷(46400 + Rd))))

    如果 Rd = Z

    7.35 = 2.3 *(92800 +((46400 * Z)÷(46400 + Z)))÷(((46400 * Z)÷(46400 + Z))))

    使用网站 wolframalpha 求解 Z

    Z = 474311

    因此 Rd = 474.3K

    但是、这些结果与 UC2906数据表中计算得出的结果不同-当 Rd = 100.7K 时