This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC256301:在 Webench 中添加第二个直流输出

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28056, UCC256301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695266/webench-tools-ucc256301-adding-a-second-dc-output-in-webench

器件型号:UCC256301
主题中讨论的其他器件:UCC28056

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我正在尝试使用有源 PFC + LLC 控制器设计电源。 有源 PFC 基于 UCC28056并提供400V 直流总线。 在基于 UCC256301的 LLC 的直流输出上、我需要2个输出42V@2.8A 和5V@0.6A (总输出功率为120.6W)。 为此、我需要一个变压器设计。 是否可以在 Webench 中添加第二个直流输出? 或者,我是否可以使用任何其他工具来设计变压器?

从设计角度来看、我不需要对5V 的第二个直流输出进行非常严格的调节。 我可以在5V 电压轨上耐受高达+/- 10%的电压。 我不需要对输出进行同步整流。

此致、

Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    感谢您关注 UCC256301。 我认为目前无法在 webench 模型中添加第二个输出电压、但是可以修改 UCC256301的现有 Simplis 模型来添加第二个输出电压。 变压器设计将需要在次级上增加两个绕组:

    添加的匝数比需要新的匝数比才能获得5V 电压(使用 UCC256301数据表中的公式6)。 在计算初级侧组件的应力时、请记住要考虑5V 电源轨所需的3W。  

    此致、

    本·洛夫