This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS61220:如果 VIN 高于 VOUT 会发生什么情况

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61220, TPS61291, TLV61220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695621/faq-tps61220-what-happen-if-vin-is-higher-than-vout

器件型号:TPS61220
主题中讨论的其他器件: TPS61291TLV61220

当 VIN 接近或高于 VOUT 时、TPS61220的行为是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS61220可在输入电压大于输出电压的情况下运行。 但是、由于输出整流器和输出 MOSFET 的行为、输出端的纹波会更高。

    TPS61220将始终将输出调节至至少设置为的值。 唯一的问题是它可以比设定点高多少。 当输出电压= 3.3V、负载为10mA、并且输入电压各不相同时、可识别4种运行模式:

    1、VIN = 3V。 正常升压操作。 VOUT 等于设定点、具有预期的低输出电压纹波。

    2.输入电压=3.6V。 升压和直通模式。 当 Vout 降至设定点以下时、IC 打开。 它在极短的时间内升压、然后关闭。 体二极管仍在正向电压约为700mV 时导通。 因此、它和输出电容器提供负载电流、直到下一个开关周期。

    3.输入电压=3.9V。 升压模式和直通模式。 这与模式2的工作原理相同、但由于 Vin 较高、纹波较高。 因此、当 IC 输出升压脉冲时、它将向输出传输更多的能量、从而产生更高的输出电压纹波和更长的突发间隔时间。

    Vin = 4.2V。 直通模式。 Vin 足够高、可以完全通过体二极管提供 Vout。 由于 Vout 高于设定点、IC 将不会切换。

    对于这个 IC、上述运行模式一直为真、但是进入不同模式的运行点(Vin、Vout、Iload)将根据运行条件而变化。

    TLV61220、TPS61291、TPS61322x 在输入电压高于输出电压时也具有类似的行为