This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53622:有关 TPS53622和 TPS53622A 之间差异的问题

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695529/tps53622-question-about-differences-between-tps53622-and-tps53622a

器件型号:TPS53622

为什么 DigiKey、Mouser 和 Avnet 上没有 TPS53622数据表?  TPS536xx 系列中的其他器件具有完整的数据表。  您是否在新设计中不鼓励使用此器件?

这是我列表中最适合当前设计的 TPS536xx 器件。

谢谢、

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、TPS53622完整数据表需要 NDA、因此如果您可以与公司验证 NDA、则可以获取完整数据表。 要回答您的问题、TPS53622A 和 TPS53622之间的主要区别在于 TPS53622A 的跟踪 OVP 可编程为200mV 或400mV、而 TPS53622可根据 Intel 协议选择进行动态设置。