This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A66-Q1:输出调节容差

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695358/tps7a66-q1-output-regulation-tolerance

器件型号:TPS7A66-Q1

您好!

低于规格的温度范围为-40°C 至150°C。

您能不能让我知道在室温条件相同的情况下的规格?

是否为+/-1%?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    它将介于+/- 1%和+/- 1.5%之间:

    要估算室温下 Vin = 6V 至40V、IO = 1mA 至150mA 时的稳压输出规格、请采用 IO = 1mA、Tj = 25°C 规格 以及线路和负载调节规格。 负载和线路调节规格增加了高达0.5%、并且在整个温度范围内达到最大值。 这将得出+/- 1.5%的值、这是您所要求的规格的上限。 在1mA 和25°C 的单负载电流下、下限为+/- 1%