This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:LM5176电路检查

Guru**** 2867040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695399/lm5176-lm5176-circuit-check

器件型号:LM5176

尊敬的 E2E 会员:

我使用 webench 并对其进行仿真、电路如下所示。

请问 D39和 D40的功能是什么?

因为 mos 具有体二极管、所以我想知道必须 或可选的二极管是什么? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些二极管是可选的。 如果正确放置(即恰好位于 MOSFET D-S 两端)、则会阻止使用体二极管。 这些肖特基二极管通常具有较低的 Vf 且无反向恢复、从而节省体二极管的一些功率耗散、并且还会产生通常由体二极管反向恢复引起的开关振铃。