This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:并发读取写保护

Guru**** 2575825 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ76930EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695230/bq76930-concurrent-read-write-prevention

器件型号:BQ76930

您好!

我一直在使用 BQ76930EVM、想知道是否有办法防止在扫描 ADC 后更新存储器的同时读取存储器。 BQ76930模块的内部电路中是否已包含此功能? 我是否可以通过某种方式确定是否发生了并发读取/写入?

谢谢、

Connor Dempsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Connor、
    这在设计中进行了处理。 请参阅数据表中7.3.1.1的注释。 如果您获得0xFF 到0x00转换附近的(电压)值并读作字节、则最终会看到读取之间的写入。 当将电压斜坡读取为单字节数时、可能会出现不连续性。 使用多字节读取事务。 我不知道您对同步读取/写入的满意程度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WM5295、

    您回答正确、7.3.1.1回答了我的问题。 同时读取/写入意味着 ADC 将在通过 I2C 读取寄存器时写入寄存器。

    第二个问题--如果我发送一个 I2C 命令来读取一个特定的字节,这个字节正在被更新。 然后、BQ76930将阻止我的读取命令、直到特定字节完成更新、或者直到整个抽取周期结束?

    再次感谢、

    Connor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Connor、
    我不是设计人员、也不能访问该设计、但我理解这是一种同步设计。 读取和写入不会同时发生、ADC 不会累加存储值的寄存器、而是准备和传输以供存储。 类似地、I2C 不通过存储寄存器运行、数据被传输、然后在接口逻辑中被串行化。
    该部件没有保持功能、如果您在数据可用之前读取、则会获得上一个值。 启动后立即读取电压将显示寄存器的复位值00。