This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV760:关于输入电容器0.1uF

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: LP2992, TLV760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695251/tlv760-about-input-capacitor-0-1uf

器件型号:TLV760
主题中讨论的其他器件:LP2992

你(们)好

您认为连接电路中需要0.1uF 的输入电容器吗?

我希望不需要0.1uF、因为布板空间有限、并且直流/直流转换器已有10uF。

我还有另一个 LP2992选项 。

您能否确认在这种情况下需要0.1uF 电容?

此致、

Noriyuki Takahashie2e.ti.com/.../circuit-example.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,北井高桥

    输入电容用于降低 LDO 的线路阻抗。 只要直流/直流的10uF 电容对直流/直流输出和 LDO 输入都是本地电容、您的走线电感就可以忽略不计、因此10uF 就足够了。 请确保10uF 足以满足 DCDC 的电容器要求+ 0.1uF、您有足够的电容将单个电容器用作 DCDC 的输出电容器和 LDO 的输入电容器 (再次假设电容靠近 DCDC 和 LDO 的输入引脚)。

    请注意、LP2992需要一个1uF 输入电容器、因此如果空间受限、TLV760可能是更好的选择。

    非常尊重、
    Ryan