This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:直接 PWM +混合调光

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695258/lp8860-q1-direct-pwm-hybrid-dimming

器件型号:LP8860-Q1

你(们)好

我的客户有疑问。

是否可以在"直接 PWM 模式"+"混合调光"中使用 LP 8860?

客户希望以200Hz 的频率进行 LED 调光。
⇒我们认为直接 PWM 模式是可能的。
但是、客户的"PWM 输入"的分辨率是0.1%(1000:1)。
相比之下、所需规格为0.02%(5000:1)。
客户需要考虑是否可以通过"直接 PWM 模式"+"混合调光"来实现这些功能、以满足这一要求。
有可能吗?

最恰当的考虑

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kishi-San、

    首先、不支持直接 PWM+混合模式。

    如果客户希望 在输出调光时实现12位分辨率、则 PWM 输入的分辨率应高于输出分辨率。

    因此、输出要求为~12位(5000步长)、PWM 输入步长应高于12位分辨率、因此 LP8860可以相应地计算输出亮度水平。

    如果客户可以使用亮度寄存器输入而不是 PWM 输入、则输入分辨率将为16位、并且可以支持12位输出分辨率。

    如果客户只关心调光比、而不关心调光分辨率、通常 只有混合调光模式和最小 PWM 输出频率(4.88kHz)可实现5000:1调光比(非 调光分辨率)。 对于调光分辨率、由于 LED 电流 DAC 限制、电流调光分辨率最大为12位、因此混合调光会将电流调光范围的最大分辨率限制为12位(4095步长)、但 PWM 调光范围(低亮度)可以具有更高的分辨率、调光比(最大亮度/最小亮度)可以更大。

    希望这对您有所帮助、