This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP873220-Q1:如何对 OTP 存储器进行编程

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695291/lp873220-q1-how-to-program-the-otp-memory

器件型号:LP873220-Q1

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    据我所知、OTP 是由 TI 出厂编程的、客户无法自行更改 OTP。 如果您需要不同的 OTP 设置、请联系当地的 TI 现场团队、他们将为您提供帮助。

    但是、我已将此请求转发给该器件专家、如果我的上述陈述不正确、他将添加他的评论。

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 YiQin、

    Murthy 正确、OTP 在 TI 工厂编程、无法在应用中编程。

    但是、如果您的微控制器连接到 I2C、则器件可以在 EN 设置为高电平之前接受 I2C 命令。 在这种情况下、微控制器可以设置电压和序列设置、然后将 EN 设置为高电平以使用这些新设置。 这些寄存器在 POR 时复位为它们的 OTP 默认值、因此您只需确保在每个下电上电时设置这些寄存器。

    此致、
    Karl