This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218:TI 是否具有采用 Lattice LFE5UM-45F-BG381的电源解决方案或参考设计

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65218, TPS65218D0, TPS54424, TPS65023B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695311/tps65218-does-ti-have-power-solution-or-reference-design-with-lattice-lfe5um-45f-bg381

器件型号:TPS65218
主题中讨论的其他器件: 、TPS54424TPS65023B

尊敬的先生:

        TI 是否具有2通道或4通道电源解决方案或采用 Lattice LFE5UM-45F-BG381的参考设计。 TPS65218呢? BTW,我们的请求如下:

VIN=12V

输出电压

3.3V/1.5A

2.5V/1.5A

1.5V/1.5A

1.1V/1.5A

最恰当的考虑

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的请求指派给负责的应用工程师、我们将尽快回复您。

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason、

    这些负载电流要求来自何处? 由于这是一个 FPGA、因此通常有一个"功耗估算器"工具供客户输入其使用 FPGA 时钟速度/逻辑单元来确定每个电源轨所需的电流大小。 每个电压轨精确需要1.5A 似乎有点可疑、因为 FPGA 的电流需求可能会根据使用情况大幅波动。

    对于12V 输入、您将需要一个前置稳压器来使用 PMIC。

    TPS65218D0是一个不错的选择、因为电源轨的总数量与您的要求相似、但是如果 Lattice 和 AM43x 之间的任何输出电压和定序要求不同、TPS65218D0将需要定制 OTP。 TPS65218D0上 DCDC1和 DCDC2的默认输出均为1.1V、因此仅此差异就意味着它需要定制 OTP。

    我的建议是检查当前的要求、看看其中是否有两个要求可以降低到1.2A 和1.0A

    如果可能、请使用 TPS54424作为前置稳压器、在电流为4A 时从12V 变为3.3V、并直接从此电压为3.3V I/O 电源轨供电。
    然后、您可以使用具有3个外部可配置直流/直流转换器的 TPS65023B、从 TPS54424的3.3V 输出生成2.5V、1.5V 和1.1V 电压。

    对于 TPS65023B:DCDC1可提供高达1.7A 的负载、DCDC2可提供高达1.2A 的负载、而 DCDC3可提供高达1.0A 的负载