This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90240:序列依赖项与引脚选择电压轨状态配置之间的导通/关断行为

Guru**** 2928100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695432/ucd90240-the-turn-on-turn-off-behavior-between-sequence-dependencies-and-pin-selected-rail-states-configuration

器件型号:UCD90240

您好,  

 使用 引脚选择电源轨状态配置时、逻辑令我感到困惑。  

如果 PMBus 命令已关闭,但 引脚选择的电源轨状态有效,将使能引脚的状态是什么?

如果 PMBus 命令已打开,但 引脚选择电压轨状态已取消置位,那么使能引脚将变为什么状态?

如果 PMBus 命令为 ON,引脚选择电压轨状态配置 也为有效,电压轨的导通还是关断仅取决于序列相关性??

谢谢


BR

Brian Chang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么要同时使用运行命令和引脚选择电源轨状态?

    无论以后发生什么、都会调用并覆盖上一个。

    此致

    Yihe