This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691:TPS92691输出电流纹波

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695386/tps92691-tps92691-output-current-ripple

器件型号:TPS92691

尊敬的 E2E 会员:

 输出 电容的 ESR 是否会影响电流纹波?  

客户使用相同的电容、但 ESR 值不同 、然后发现电流纹波是不同的。

如果是、我是否知道该公式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这比公式更复杂。 电容器的 ESR 随频率变化、纹波电流也不是正弦波。 您必须从电容器供应商处获取信息、以了解相关频率下的 ESR 是多少。 此外、LED 灯串是公式的一部分、除非纹波非常小。 LED 堆叠电阻也不恒定、它随电流变化。 对它进行仿真可能会更容易。 仿真将是进入 ESR 和 LED 堆叠电容器的输出电流波形。 更改 ESR 将显示纹波电流/电压的变化。

    可以进行粗略计算、但由于电容器是串联的 R 和 C、因此这将是复杂的数学运算。

    此致、