This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62150:TLV62150的 OUT 电容选择?

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695437/tlv62150-out-cap-selection-for-tlv62150

器件型号:TLV62150

大家好、

我使用 TLV62150为无线电系统中的 GSM 模块供电、输出电压为4.2V、峰值电流为500mA。 我想使用2个并联的电容器、每个电容器为477uF (因此总共约为1000uF)。 电容 p/n:TPSD477K006R0200。 您是否认为这可能会导致为 GSM 模块供电时出现问题? 在 DS 中、我看到您使用了22uF 电容器。。。

非常感谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Antonio、

    他为什么要使用这么多特定的电容器? 这是否是 GSM 模块的建议?

    我建议在直流/直流输出端保留单个22uF 陶瓷电容器、以低阻抗吸收纹波电流。

    TLV62150的瞬态响应非常快、因此我认为这些较大的电容器实际上不会对任何事情有所帮助。 它们具有200m Ω 的 ESR、非常高。

    我无法评论这些电容器如何与 GSM 模块一起工作。 它们对于 TLV62150应该是可以的、因为它们是钽电容器、具有一些 ESR、这会使控制变为零并有助于实现稳定性。 否则、根据此应用手册、不建议使用大量陶瓷电容器、请参阅 D/S: www.ti.com/.../slva463a.pdf