This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22990:关断时振铃

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695369/tps22990-ringing-when-off

器件型号:TPS22990

大家好、团队成员。

当使用 VIN = VBIAS = ON 的 TPS22990打开/关闭3.3V 时、VIN 处于关闭状态时会发生振铃。
评估板是否测量波形、是否有对策方法?


如果 Vbias 小于2.5V、IC 是否会关断?

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotsugu、您好!

    是的、当 VBIAS 降至2.5V 以下时、器件会在一定程度上关断。 至于这种振铃行为、我们以前从未见过。

    可能会发生的情况是、在开关关断(低 VBIAS 电压)之前、输入会衰减。 此时、负载断开、输入电压跳升。 然后、这会重新打开器件、连接负载并降低电压。 这个周期持续到输入电压足够低而不受这个影响。 从 VOUT 上的负电压来看、我还会说、我们 PCB 布线的电感也会影响振铃幅度。

    就对策而言、您可以向系统添加一些电容或尽可能缩短 PCB 布线。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius