This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B81-Q1:负载阶跃响应

Guru**** 2536100 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B81-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186772/tps7b81-q1-load-step-response

器件型号:TPS7B81-Q1

大家好、

您能否提供低于5V 输出的3.3V 版本的负载阶跃响应图?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tsuji-San、

    我将该图回顾了一段时间、该图显示了3.3V 输出的150mA 瞬态。 我没有记录 COUT 是多少、该瞬态比数据表图快得多。 这足够了吗?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick–San、

    谢谢你。  

    是否可以测量 uSIGN 已知原理图? TI EVM 应该可以。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsuki-San、

    是的、我将在下周早些时候为您进行此测量。 我相信我们的办公室中有一个 EVM 库存。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tsuji-San、

    我没有意识到 EVM 上有固定的5V 器件、因此我订购了一些固定的3.3V 器件。 他们将在下周中到晚些时候来到这里。 当我们共享负载瞬态图时、我将进行更新。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tsuji-San、

    以下是 TPS7B81-Q1 3.3V 版本的负载瞬态响应。 我为 Cin 和 Cout 1µF 了一个1 μ F 电容器、Vout 是交流耦合的。  

    我希望这对您有所帮助、

    Erin