This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:关于反馈电阻器

Guru**** 2627615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189377/lm2596-about-feedback-resistor

器件型号:LM2596

大家好、

对于 LM2596T-12/NOPB、

  • ℃反馈电压 VFB 与1.23V (Tj=25 μ A 时为1.193-1.267)的可调版本是否相同?
  • 内部电压分压电阻器的容差是多少? 固定版本是否为1%?

此致、

Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们不会为该器件的固定 Vout 版本单独指定内部基准电压和分压器精度。

    12V 输出电压版本的输出电压容差可在数据表 EC 表中找到。

    谢谢