This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:电池组2中的电池放电至0V。 AFE 报告了电池连接错误。

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186933/bq76940-cells-in-cell-group-2-discharged-to-0v-afe-reported-cell-connection-error

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件:冲击

我们在 BMS 中使用 BQ694003已经有很长一段时间了、最近我们遇到了一个非常奇怪的14S13P 电池组问题。

电池组2中的所有电池(C6至 C10)为0V。 当我们检查日志时、我们看到 AFE 报告了电池连接错误。 所有其他电池的电压均为3.7V、工作正常、没有任何问题。  

我们遇到的问题是、1、这些电池是如何下降到0V 的? AFE 应该切断放电? 它是否通过平衡电路放电?  

2、除了电池连接器物理断开的可能性外、任何其他无源组件故障是否会导致 AFE 报告电池连接错误? 例如、单元格组2的引用可能丢失或 CAP2失败?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhijith、您好!

    电池是否全部为0V? 或者、这是由 IC 测量的值吗? 触发的确切保护是什么?

    您能否共享原理图以进行仔细检查?  

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、电池组2中的电池、即电池组6、7、8中的电池、 当我们打开电池组并在外部进行测量时、9和10为0V。 我们的主机控制器报告电池连接错误、并在发生这种情况时停止将电压值写入日志文件。 因此、我们停止从 AFE 读取值(即使值可用)。

    AFE 支持放电 MOSFET、而我们的主机控制器仅报告电池连接错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhijith、您好!  

    您能否共享原理图以便我们进行审阅?

    我们看不到电池是如何放电的。 您是否在其他任何电路板上看到过此问题?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis、在完成500个周期的500多个包中、我们大约5个包中看到了这一点。

    在这些电路板中、我们观察到、与放电至0V 的电池相关的平衡 FET 和二极管变得非常热。 另一件事是、这些电池组实际上用于容易受到频繁严重影响的电池组。 因此、我们正在考虑电弧的可能性或电池连接器中的相关问题。  

    遗憾的是、我无法在此处分享完整的原理图。 但我将附加平衡部分的图像。

    谢谢、

    Abhijith。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhijith、您好!

    我在电池平衡部分没有发现任何问题。

    在损坏的电路板上、您是否看到任何物理损坏、或者电池平衡电路的电流泄漏位置?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis、感谢您的持续跟进。  

    本节中没有对电路板或组件造成物理损坏。 刚才我们观察到、与达到0V 的电池平衡部分相关的组件触控温度极高。 我们缺少用于精确测量此温度的工具、但通过当前设置、我们可以看到这些组件处于70C、而其他组件处于30C。  

    根据我们的理解、AFE 启用 MOSFET、并将导致电池通过放气电阻放电。 因此、MOSFET 损坏意味着电池将通过放电阻器继续放电。 发生这种情况的原因可能是什么? 也许通过这种方法、我们将能够更好地了解原因。

    谢谢、

    Abhijith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhijith、您好!

    在损坏的电路板中、如果更换 AFE、组件变热是否仍然存在问题?

    是的、您是正确的、如果 MOSFET 损坏、它可能会通过放气电阻使电池放电。 是否已确认 FET 损坏?

    您能否共享显示该器件的所有电池平衡电路的原理图?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、组件仍然很热。 但是、更换 AFE 和所有平衡组件后、电路板工作正常。

    您是否对可能导致 FET 损坏的原因有任何看法? 仅电池组2的 FET 损坏。

    这是 AFE 的图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhijith、您好!

    我们注意到、您使用的 FET 的最大漏源电压为8V、最大栅源电压为5V

    我们通常使用具有50V 漏极-源极和8V 栅极-源极绝对最大值的平衡 FET 这为 FET 正常运行提供了很大的空间。

    如果绝对最大值超过 FET、可能会断开、至于发生这种情况的原因、很难进行诊断。 如果 ESD 冲击可能到达那里、则 FET 可能会损坏、也可能在发生较大瞬变时损坏。

    我注意到您可能已将 VSS/GND 直接连接到 BAT-。 您的设计是否具有用于电池电流的高电流路径? 我们通常建议使用网绑将 VSS 连接到 BAT-、以将高电池电流与 IC 接地分开。 此外、这为 ESD 冲击流入电池而不流入任何敏感组件提供了更好的路径。 您可以确认这一点吗?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、谢谢您指出这一点。 我将介绍这些 FET。 您还能检查同一行的二极管吗?

    实际上、我们有另一个具有高功率 MOSFET 的板来处理电池电流。 它就像子板。 我们已经处理了这一问题。

    非常感谢、Luis。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhijith、您好!

    齐纳二极管应该可以保持原样。

    还可以! 我只是想确认情况确实如此。 最好将 FET 替换为具有更大漏源绝对最大值的 FET。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon