This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:电池组 BQ78350-R1 &BQ7693003从关断状态退出

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189480/bq78350-r1-battery-pack-bq78350-r1-bq7693003-exit-from-shutdown

器件型号:BQ78350-R1

您好!

我想问一下退出关断模式的问题:

1.您能否更好地解释"充电器存在阈值"值的激活/影响?如果 插入较低的值、 这 是否会改变从关断条件/行为退出?

2.  退出关断方案后、我们可以通过 SMBus 与 BMS 通信的最短时间(或条件)是多少?

3.如果在 BMS 从关断状态退出期间出现 SMBus 通信、会发生什么情况? 这是否合法、或者是否可以在 BMS 上电/从关断正常条件下退出时卡住某些东西?  

BR

Shachar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.充电器存在阈值是监测计"检测"充电器存在的最小值。 这会影响进入关断模式。 根据 TRM 第8.4节关断模式,只有当 TS1引脚上的电压> VBOOT 时才会退出关断模式

    2.等待600ms 后再进行通信。 数据读取可能在4秒后才有效

    3.行为未定义,因此您可能会看到错误。 除非通过 SMBus 线路提供反向电源(或其他设计问题)、否则电量监测计准备就绪时将恢复通信。