This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:PWM/PFM 阈值

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188115/bq25790-pwm-pfm-threshold

器件型号:BQ25790

大家好、

切换至 PFM 开关模式的阈值电流是多少? 它可能取决于电感器值。 请告诉我使用 建议电感 器值的公式或阈值。

VBUS=5~9V、VSYs=8.4V

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San、

    我将在本周结束前回来。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San、

    我能否知道为什么需要这些信息? 有多个因素(例如电池设置)可导致转换阈值。

    数据表第9.2.3节"应用曲线"中还提供了一些图供您参考。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    [引用 userid="514368" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188115/bq25790-pwm-pfm-threshold/4479321 #4479321"]转换阈值有多个因素(例如电池设置)。

    我需要知道哪些因素会产生影响、以及如何使用这些参数计算转换阈值。

    如果您需要任何信息进行计算、请告诉我。

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San、

    输入电压、输出电压、电池电压、布局等都可能导致阈值。 我不认为有这样的等式、因为有太多的因素、但我将与团队进行核实、看看。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    感谢您提供的信息、我知道布局也会影响阈值。  

    此时、我将让客户知道该信息。

    对此,

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San、

    我已经在内部进行了检查、遗憾的是、我们没有该转换阈值的公式。

    此致。