This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:验证 SoC 精度的最佳实践

Guru**** 2766895 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189473/bq27220-best-practise-for-validating-soc-accuracy

器件型号:BQ27220

在实验室环境中进行产品设计期间、是否有任何实际示例(最佳实践)可用于验证 SoC (BQ27220)的精度?

在设计过程中如何验证整个寿命(老化)的精度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我们有一篇技术文章、其中显示了计算电池电量监测计精度的分步指南。 请 单击此处

    除了   BQ27220报告的 SOH 值外、我们没有直接的方法来手动计算电池的老化过程。 但是、您可以在每次放电后监控 FCC、并将其除以电池的设计容量。 上面共享的文章解释了如何计算真正的 FCC。 BQ27220将报告 SOH、然后可以进行直接比较以检查它检查老化的准确性。

    如果电池老化是一个问题、我建议在 TI.com 上查看我们的 Impedance Track 监测计、该监测计会定期报告电池的内部阻抗。 请 单击此处查看 Impedance Track 监测计。

    此致、
    何塞·库瑟