This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616:BQ24616关闭问题

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189451/bq24616-bq24616-shutdown-issue

器件型号:BQ24616

大家好、我的客户面临 BQ24616的关断问题。

_________________________________________

我们尚未将电池热敏电阻连接到 TS 引脚。 因此调整电阻器以获得大约2V 的输入。
但 IC 会在一段时间(大约30分钟)后禁用电池充电。 我们无法确定关断原因(STAT1和 STAT2均关闭)。
请告诉我您的建议。  

_________________________________________

此致、

Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    在"预充电"部分中、显示"如果在启动预充电后的30分钟内未达到 VLOWV 阈值、充电器将关闭、状态引脚上会显示故障。" 电池电压是否低于 LOWV?

    此致、

    Mike Emanuel