This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:数据表中缺少 TPS2595短路电流(ISC)

Guru**** 2582745 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2595, TPS2663, TPS2597

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188573/tps2595-tps2595-short-circuit-current-isc-missing-from-datasheet

器件型号:TPS2595
主题中讨论的其他器件: TPS2663TPS2597

TPS2595数据表引用了短路电流(ISC)而未定义其值。  请参见下面的2张图片。


图52:


侧注:对于其他 TI 电子保险丝、这一要求以及瞬态脉冲电流限制(例如、请参阅 TPS2663的数据表)专门进行了说明。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好峡谷、

    我明天就会回来。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Kunal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好峡谷、

    请参考此主题。

    e2e.ti.com/.../3091622

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    感谢您的回应、非常感谢。 我确实看到过这个帖子、我可能应该为这个主题贡献一个力量。

    我仍然感到困惑 的是、为什么为相似的 TI 电子保险丝(TPS2663)指定了短路电流、而不是为该器件(TPS2595)指定短路电流。 TPS2663的方框图更加详细、但两者之间的比较看起来非常相似。  

    我要求的原因是、我最近在其中一个电路板上对 TPS26632进行了一些测试、并直接发现 了 TPS26632与 TPS26633之间的差异(对于我的一些负载、我需要"3"以"2"之外的额外脉冲能力)、 根据数据表中提供的信息、我可以根据预期进行测量和验证。 但是、对于 TPS2595、我不知道对各种负载瞬变的预期结果。 例如、我的伺服负载将具有非常低的平均电流、但在非常短的时间内会出现尖峰。 将 TPS25953配置为12V@1A 时、在持续时间为50us 的情况下、20A 脉冲会发生什么情况? 短路比较器会启动(TSC=5us)还是希望负载保持连接(tLIM=250us)?

    提前对冗长的答案表示歉意、对于  TPS2663和 TPS2595之间的差异、我可能从根本上误解了这一点。 从根本上讲、TPS2663只是 TPS2595的更大/更高电压版本、忽略了细微的特性差异(我们不使用这些差异)。 可能我弄错了吗?  无论如何,再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好峡谷、

    TPS2595和 TPS2663是架构不同的器件、但您始终可以在我们的不同电子保险丝器件之间找到相似的功能。 我了解您对短路阈值的担忧。  我需要检查数据表中为什么没有提到阈值。 您可以考虑使用器件 TPS2597吗?

    此致

    Kunal Goel