This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C45:具有宽输入范围的反激式转换器

Guru**** 2519650 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189111/ucc28c45-flyback-converter-with-wide-range-input

器件型号:UCC28C45

您好!

我有以下要求。

输入电压:所有范围的电池输入、即14.4V 至154V 输入

输出电压:2.8VDC

输出电流:0.1A 至2.5A (可立即切换)=~9W 的功率

拓扑:PSR、反激

/-50mV 最大纹波

尺寸:25mm×100mm

根据上述要求、我发现 UCC28C45非常匹配。

你有更好的建议吗? 因为这是用电池电源替换当前太阳能电池的关键项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak 您好!

    UCC28C45当然可以正常工作。  您是否了解 TI 的 Webench 设计工具?  我使用 TI 的 Webench 工具为您创建了14.4-154V 输入电压、3.3Vo、2.5A、100kHz 的初步隔离式设计(请参阅 PDF)。  Webench 不会提供低于3.3V 的输出电压设计、但可针对2.8V 进行修改。

    e2e.ti.com/.../WBDesign62.pdf

    您还应考虑 TI 对此控制器 的新修订版 UCC28C55。  它可直接替换为更高的输入电压额定值、更高的基准容差和更低的启动/工作电流。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Eric 的支持。

    现在我还有2个问题:

    该工具建议使用基于光耦的反馈。 根据我的理解、我们还可以使用辅助绕组(用于 IC 的 Vdd)进行一次侧电压调节。 您可以在这里忘记任何问题吗?

    2.考虑到在2.8Vdc 下电流切换为0.1至2.5A、并且即使在转换期间纹波限制为+-50mV、如果具有12V 输出并在稍后使用降压稳压器实现2.8Vdc 稳定、这是一个很好的解决方案。 你有什么看法? 仅反激式是否适合此类测量?

    期待有价值的回应。

    此致、

    Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    由于某种原因 、Webench 不会为 UCC28C45提供非隔离式设计/报告。  TI 支持许多具有初级侧调节功能的设计、因此100%可行。  当然、PSR 在一定程度上强调 了辅助绕组的设计、以实现良好的耦合和输出调节。

    2.我看到您希望在负载从0.1A 阶跃到2.5A 时具有良好的瞬态响应。 反激式器件的带宽可能不足以在负载快速增加/减少的情况下维持+/- 50mV。  如果您能负担得起成本、那么添加降压转换器是一个很好的主意。  我知道降压转换器通常具有比反激式转换器更高的环路带宽。  为了进行确认、我将单独对反激式进行一些仿真、然后对反激式+降压进行一些仿真。

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    50mV 仅为2.8V 的1.8%。  为了 满足此规格、仅 PSR 反激式转换器的直流精度将面临挑战。  我认为您必须为该精度级别添加降压。

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric、

    为了更新进一步的进度并避免出现任何不可预见的问题、我请求为您提供个人电子邮件 ID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    我向您发送了我的 TI 电子邮件地址。  TI 关于 E2E 的政策是在24小时内提供响应、因此这是首选途径。

    此致、

    Eric