This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87745-Q1:无任何故障的 LP87745-PMIC 关断请求

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LP87745-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188779/lp87745-q1-lp87745-pmic-shutdown-request-without-any-failure

器件型号:LP87745-Q1

大家好、

我将  LP87745-PMIC 与 AWR2943搭配使用、我需要知道如何在不等待任何故障发生的情况下将 PMIC 用于关断请求。

只需向 PMIC 请求正常关断序列即可。

谢谢、

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、

    您可以向 FSM_COMMAND 寄存器写入关闭请求。 或者、您可以切换器件的使能引脚。

    BR、

    Samuli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    还不错,很棒 再次启动的唤醒请求会怎么样?

    谢谢、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、

    ENABLE 引脚的上升沿将创建 ON 请求。

    BR、

    Samuli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如何在 MCU 关闭时提升使能引脚!!

    据我所知、当向 PMIC 施加适当的电压时、使能引脚会自动升高、因此我如何控制使能引脚。

    谢谢、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、

    如果希望 PMIC 立即重新启动、则可以向 FSM_COMMAND 写入冷启动请求。 当器件进入 INIT 状态时、将对 ENABLE 引脚的状态进行采样。 由于使能引脚为高电平、因此 PMIC 将 自动转换为活动状态。

    BR、

    Samuli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、我得到了这个值、但如果我需要按我的需要关闭并按我的需要将其唤醒。

    不要重新启动它"分离重新启动"。 我该怎么办?

    谢谢、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、

    那么、如果必须遵循关断排序、ENABLE 引脚是唯一的选项。 您可以通过写入 BLOCK_EN_CTRL 寄存器来关闭各个稳压器、但不会遵循关断延迟设置、禁用的稳压器将立即开始关断。 然后可以通过 SPI 再次启用这些稳压器。

    遗憾的是、从待机状态变为启用状态的唯一方法是使能信号的上升沿。 当器件进入初始化模式且 PMIC 进入活动状态时、也会感应使能状态。

    BR、

    Samuli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了确保我正确操作、我无法通过软件完全关闭 ECU、但我可以通过 SPI 关闭某些稳压器、并通过 SPI 重新启用它们、 正如我所知、使能引脚不能由 SW 控制、因为它由施加到 ECU 的电压自动处理。

    有关 PMIC 的另一个问题是、我可以在特定时间让 ECU 进入睡眠状态还是仅关闭它?

    谢谢、

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、

    是的、您可以通过 SPI 关闭所有稳压器。 请注意、LDO 用于 PMIC 的 IO 电压。

    BR、

    Samuli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还想知道 ECU 将关断的默认阈值电压值是多少。

    因为我默认使用电源、它在12V 电压下工作。

    当我降低电压直至达到3.5V 时,它将关闭,那么这个值对吗?

    此外、过压也是如此。

    因此、我需要知道过压/欠压的确切值、以确保 PMIC 与我一起工作正常。

    谢谢、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、

    µs 类 LP877451A1RXVRQ1 PMIC 具有输入电压监控功能、阈值为+-8%、抗尖峰脉冲时间为20 μ s。 监控功能具有+-1%的容差。 目标输入电压为3.3V。 所有 OTP 特定设置均可从 MySecure 中提供的技术参考手册中找到。

    有关 AWR2943输入电压阈值、请联系 AWR 团队。

    BR、

    Samuli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuli、

    我的 INT-SPI-STATUS 和 PMIC 中的所有状态(如欠压状态)有问题,当我插上 ECU 电源并再次连接时,状态会自动清除是否有任何意义?

    谢谢、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、

    中断不会自动清除、除非通过 SPI 清除或器件复位。 连接 ECU 可能会导致3V3电源平面出现如此大的摆幅、从而使 LP87745-Q1的输入电压降至 UVLO 以下。

    BR、

    Samuli