This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62080:不会根据规格生成1.2伏电压

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, TPS62080
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185014/tps62080-not-generating-1-2-volts-as-per-specifications

器件型号:TPS62080
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D

尊敬的所有人:

我使用 TPS62080为 TMS320F28379D 供电。 但是、我测量 的电压大约为2.6V、其中我预计根据 TI 的基准电路1.2V (检查底部的链接)。 因此、微控制器由于发热而出现故障。 有人能在这方面提供帮助。 下图是我们使用的原理图。 提供的链接是 TI 的参考电路。 查看第12/30页。

https://www.ti.com/lit/ug/sprui77c/sprui77c.pdf?ts=1672895201599&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

此致、

Rajesh BN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    器件在启动时是否开始产生错误的输出电压? 还是负载瞬态会触发它进入错误的电压?  

    您能否尝试以下操作:

    1.  当 FB 电压处于错误输出时、检查其值。
    2.  在模式连接至 VIN 的情况下检查行为。
    3.  L2及其后的电容器构成未阻尼 LC 滤波器。 使 L2短路并检查问题是否仍然存在

    对于这些检查、您 可以断开负载处的 MCU 并将其替换为负载电阻器、以防止进一步损坏 IC。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我们断开 L2连接并通过更改 R71电阻器(反馈)来检查 IC 性能。 我们观察到电压为3.3V、与反馈电阻器无关。 因此,我们得出的结论是,该委员会已受损。  

    您能确认我们的分析。

    此致、
    Rajesh BN。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    如果 FB 电压大于0.45V、且输出与输入相同、则可能意味着高侧 FET 损坏(短路)。 您能否先更换 IC 并在 L2断开连接的情况下检查功能。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    您是否能够更换高侧 FET 并检查问题是否得到解决?

    此致、

    瓦伦