This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:如何在高侧配置中不使用开关按钮启动

Guru**** 2811015 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, TIDA-00792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189140/bq76920-how-to-boot-without-switch-button-in-high-side-configuration

器件型号:BQ76920
主题中讨论的其他器件: TIDA-00792

下午好!

我想使用 BQ76920制作原理图、但我处于高侧 FET 配置中、 我在"bq769x0启动开关替代方案"中看到了一种实现该目的的方法、但它使用了其他电压源(图3)、我希望系统更像最后一个电压源(图5)、但我不知道它是否适合我的情况。 因为这里的 PACK-接地、所以 D2将只接在2个0V 之间、您能帮我吗?

John Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    TIDA-00792参考设计(https://www.ti.com/tool/TIDA-00792 )具有类似于图5的引导电路,这可能会有所帮助。 此参考设计是高侧配置。 请参阅原理图第2页的顶部角。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、您太棒了。

    只是我缺少的原理图。

    祝你度过美好的一天

    John