This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:如果 CT 电容器出现短路模式故障、TPS22810的行为如何?

Guru**** 2530200 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22810, TPS22995H-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184561/tps22810-if-ct-capacitor-failed-short-mode-how-tps22810-will-behave

器件型号:TPS22810
主题中讨论的其他器件: TPS22995H-Q1

各位专家、您好!

我的客户有以下问题。 可以回答吗?

如果 CT 电容器出现短路模式故障、TPS22810将如何工作? 它会损坏吗? 或者器件无法正常运行、但不会损坏?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fujiwar-san、  

    如果 CT 引脚在启动期间或启动前短接地、则栅极将无法充电。  

    如果 CT 引脚对地短路操作、除非 CT 引脚与栅极断开连接、否则器件将损坏。  

    请允许我联系设计人员、查看此器件在栅极充电后将 CT 与栅极断开。  

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elizabeth–San、您好!

    您是否有以下更新?
    "请允许我联系设计人员、以查看此器件在栅极充电后将 CT 与栅极断开。 "

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwar-san、  

    感谢您的跟进。  

    我已确认 TPS22810器件栅极充电后不会断开 CT 引脚与栅极的连接。  

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elizabeth - San、

    如果 CT 引脚由于 CT 电容器发生短路模式故障而短接至 GND、TPS22810内部 FET 将处于关闭状态或处于其他状态?

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwar-san、  

    一旦 CT 引脚在运行期间接地短路、器件将损坏、我们无法保证 其功能正常。  

    目前、我们产品系列中唯一的抗湿器件是 TPS22995H-Q1。  

    该湿度电阻意味 着该器件能够在任何引脚与 GND 或电源之间发生100 kΩ 短路时正常工作。  

    https://www.ti.com/product/TPS22995H-Q1

    此致、  

    Elizabeth