This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5072:异常问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715218/lm5072-unusual-problems

器件型号:LM5072

您好!

我们在具有 RAUX 选项的标准 PoE 应用(隔离型反激式)中使用 LM5072大约10年(约100、000个单元)、在此期间没有任何问题。


现在、我们收到了许多器件、其中一些器件(约10%)表现出有趣的行为:

这些器件在输入电压高达15...16V 时不会出现任何问题。 如果电压进一步增加、器件开始降低时钟频率、直到电源电压超过18V 时不再产生栅极脉冲。  如果电源电压再次降低到较低的值、电路将照常工作。

电路板的设计完全保持不变。 该行为是可重现的、与温度无关。

非常感谢大家提出的有用建议

Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Klaus、您好!

    我将进一步研究您的问题并返回给您。

    谢谢、
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Klaus、您好!

    您是否有我们可以查看的原理图? 谢谢!

    此致、
    达尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    您能给我一个电子邮件地址、我可以在其中发送原理图吗?

    此致、

    Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Klaus、您好!

    我发送了一个朋友请求、您可以离线发送原理图。 谢谢!

    此致、
    达尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Klaus、您好!

    我刚刚收到了您的原理图。 正在审核。

    最棒的
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Klaus、您好!

    请删除 D6、T1、R5和 D5、然后查看其性能。 由于 VCC 通过 T1和 D6连接到 VDD、因此您在上电时的最大 Vcc 电压超过16V。

    最棒的
    Tom