This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38798:LP38798SD-ADJ/NOPB 无库存

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LP38798
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718414/lp38798-lp38798sd-adj-nopb-no-stock

器件型号:LP38798

尊敬的 TI 员工:

我采用 LP38798SD-ADJ/NOPB 进行设计、目前正在制作原型板。  我通常会从不同的地方购买这些器件、但似乎没有人拥有这些器件、而 DigiKey 的恢复日期又被推迟了。  作为一名前 TI 员工(a0272436)、我知道应用工程师的隔间中通常有几个单元。  是否可以得到3个单元、以便我可以组装这些电路板并继续开发?

谢谢100万、

Trey German

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trey、

    您可以通过 TI store 申请样片。 LP38798SD-ADJ/NOPB 似乎有为样品预留的库存、但常规订单没有库存。 在 LP38798产品页面上、单击立即订购选项卡、然后单击申请样片。 这将带您前往 TI store 完成样片申请。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、

    很抱歉打扰了您、感谢您的快速回复。 我已经尝试订购样片、但 TI 有一个新流程、您必须获得批准才能订购样片。 我请求访问、但出于某种原因被拒绝。 也许我应该再次尝试申请样片计划的访问权限?

    最棒的
    Trey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Trey、

    此器件的最大采样数量为5。 我不确定为什么拒绝样片访问。 我会再试一次。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Trey、

    以下是有关 TI 样片计划的常见问题解答:
    www.ti.com/.../faq-ordering-ic-samples.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric。  看起来我的网站由于某种原因关闭。  也许这就是他们第一次拒绝我的原因。  如果我需要其他帮助、我会告诉您。