This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:开关节点处的缓冲器

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715383/bq24610-snubber-at-the-switching-node

器件型号:BQ24610

尊敬的专家、我想在 bq24610的开关节点处添加一个缓冲电路。 外部直流适配器电源为24V、电池为4节串联锂铁电池(16V)。 如何选择电阻器和电容器(0603或0402)的封装尺寸? 换句话说、我是否可以在缓冲电路上使用0402尺寸的组件(例如、2 Ω 电阻器和 2.2nF 电容器)。 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、
    为了澄清这一点、您是否在使用不同封装或缓冲电路的特定电阻器和电容器值时寻找任何优势和折衷?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kedar、请参阅下图。 bq24610上 PH 引脚的波形在上升沿和下降沿有振铃。 我想在 bq24610的开关节点处添加缓冲电路。 外部直流适配器电源为24V、电池为4节串联锂铁电池(16V)。  由于我的 PCB 非常小、因此我没有足够的空间放置大型组件(例如 电阻器和电容器)。 那么、我可以使用具有0402封装尺寸的缓冲器组件吗? 或者、您能建议合适的压实尺寸吗? Regars。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、
    是的、0402和0603都是缓冲电路的可行封装。 您可以为您的应用使用0402。 这将衰减您观察到的振铃。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kedar:我的外部直流适配器电源为24V、电池为4节串联锂铁电池(16V)。 充电电流为1.8A。 我将使用2欧姆电阻器和2200pF 电容器。 我可以使用0402封装缓冲器组件吗? 因为我看到了一些建议使用0805尺寸电阻器的文档。 但我的 PCB 上的0805尺寸太大。 0402封装对于我的应用是否安全?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、
    是的、您可以为您的应用使用0402。 这不是高电压电路、因此0402是安全的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kedar、感谢您的帮助。 我有一个谜题、您能给我一个手吗? 我从 Fairchild 获得一个方程。 其中讨论了如何在直流降压应用中设计缓冲器电路。 您可以参考以下公式。 TI bq24610开关频率为600kHz (FSW)。 如果我使用3300pF 电容器(CSN)、并且直流电源为24V (VSW)。 电阻器中耗散的功率约为1.14W。 电阻 器尺寸必须选择 2512封装。  我可能不理解下面的公式。 可以给我一些建议吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、
    是的、您答对了、功率耗散很高、电阻器的0402可能不是很好、但是您能给我更多有关如何计算所需缓冲电容的信息吗? 可能会降低所需的电容、从而降低功率耗散。 您仍然可以对电容器元件使用0402。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kedar、我只想提及 大多数常见文档中的电容。 或者、您对电容有一些建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、
    如果尺寸是您的最大限制因素、您可以在振铃和功耗方面进行一些权衡、以减小电阻器的占用空间。 此博客文章有助于根据您的电路确定您实际需要的电容。 e2e.ti.com/.../calculate-an-r-c-snubber-in-seven-steps
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kedar、感谢您的回复。 我尝试 在 bq246410的低侧 MOS 栅极上添加电阻 器、在低侧 MOS 上添加缓冲电路。 它可以改善上升沿振铃、但下降沿振铃 仍然存在。 您是否有改善下降沿振铃的解决方案 ? 此致。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电路板布局设计对于减少过冲和振铃至关重要。 将去耦输入电容器靠近 IC 放置以减少过冲和振铃。 您还可以在自举电路中添加一个串联电阻器、以降低高侧 FET 的导通速度并减少过冲。 缓冲电路还应降低在 PH 下降沿所经历的任何电压或过冲。 但是、添加缓冲电路会降低您的效率。