This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否可以为 TI 工程师提供的年度直接支持付款?

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718885/is-it-possible-to-pay-for-yearly-direct-support-with-ti-engineers

我的公司在我们的产品设计的多个领域使用 TI 组件。  我们并不特别关心的一个问题是、当问题出现时、我们必须遵循的间接支持路径、也就是这个论坛。  虽然支持格式适用于我们有一个非正式问题但可能不是关键的情况、但当出现严重问题时、我们没有联系、我们可以直接与他人交谈。  我们也不希望总是在论坛上分享我们的问题、以便其他人都能看到。  有一些问题无关紧要、但在其他时候、我们希望电话或电子邮件通信的保密性。  TI 是否提供任何服务、让我的公司在出现问题时为直接支持热线支付订阅费?

谢谢、
David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    我们不提供此支持模式。