This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360:Vcomp 噪声级别

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718194/tps54360-vcomp-noise-level

器件型号:TPS54360

您好!

是否有关于 Vcomp 噪声级别的指南或建议? 比如、纹波电压必须低于 Vcomp 的10%?

此致、

Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尼基

    我不知道这方面的指南。 良好的布局和合理的组件选择意味着这不是问题。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    这意味着没有有关 Vcomp 噪声的指南或建议值?
    建议使用合理的组件选择和布局。 我是对的吗?

    此致、
    Nicky
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尼基

    没错。

    COMP 引脚直接连接到运算放大器的输出、因此这是一条低阻抗路径。 FB 是一个高阻抗、噪声敏感型引脚、紧邻 COMP。 这就是我们更担心 FB 与 COMP 的原因。 如果 COMP 上的噪声存在问题、FB 上的噪声几乎肯定会存在更大的问题。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Samuel、
    我有一个可以吸引专家眼球的设计。 你能把你的邮件给我,这样我就可以给你发 Gerber。
    谢谢,
    Tony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、

    发送到我的电子邮件。 我要看一下。 谢谢、

    Sam