This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A90:TPS7A9001DSKT

Guru**** 2826825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718796/tps7a90-tps7a9001dskt

器件型号:TPS7A90

您好!

需要对 TPS7A9001DSKT 器件的功能方框图进行澄清。

在方框图中、运算放大器的输入显示了0.889xVREF。

电压是这两个电压的乘积还是仅 VREF 的乘积? 我可以从电气特性中看到 VREF=0.8V。  

谢谢

Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajeshnag、

    它是这两者的乘积、即0.889 x Vref。 此比较 器控制 PG 逻辑。如您所见、PG 阈值是 Vref 电压的百分比、而0.889来自此处。

    此致、  
    Jason Song