This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73606:如何使用模型进行仿真?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM73606, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718861/lm73606-how-to-use-models-for-simulation

器件型号:LM73606
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

我有 Tina 和 LT Spice XVII、我将尝试弄清楚如何使用 LM73606器件进行仿真。  我已下载以下文件:

1.我是否应该能够在 Tina 中打开其中一个文件并围绕它们构建电路?  我已将 Tina 下载到我的笔记本电脑。   

2.两个文件之间的区别是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robbie

    您应该能够下载它们并将它们导入到 TINA 中、但这有点麻烦。 我建议使用 WEBENCH 创建设计、然后导出到 TINA。 它应该为您完成大部分工作、以便将其纳入 TINA 以及器件选择中。

    一个是加密的、一个是未加密的。 如果需要、未加密可让您修改某些参数。 "加密"隐藏了此功能、因此模型不会被混淆。

    WEBENCH 指令:
    1.转至 LM73606产品页面
    2.将参数插入右侧的 WEBENCH 框(向下滚动一位)。
    3.单击"打开设计"
    4.根据您的需要进行修改。
    5.通过单击顶部工具栏上的"SIM Export"导出到 TINA。 选择"Tina-TI"并点击"Export"(然后等待几分钟)
    6.下载并保存文件,然后在 Tina 中打开。 单击"Analysis - Transient"以运行瞬态模型。 对其他 sims 也使用 Analysis。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    塞缪尔

    非常感谢您的帮助! 我现在按照您的建议运行瞬态仿真。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robbie

    很高兴听到这个消息! 玩得开心!

    Sam