This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:BQ78350

Guru**** 2614375 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76940EVM, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718570/bq78350-bq78350

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件:BQ76940EVMBQSTUDIOEV2400

评估板:BQ76940EVM

软件:Battery Management Studio (bqStudio)

接口:EV2400

我通过以下方式配置了"AFE 电池映射":

现在、我的评估板不会启动。

我是否有任何方法可以返回到先前的状态。 我使用的是12节电池、我不使用电池4、电池9和电池14。

非常感谢您的参与

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jorge、
    我没有打开 bqStudio、但我想您的电池单元映射中的大部分1和0相反。 要使电路板保持唤醒状态以便您可以更改它、请参阅 bq76940EVM 用户指南的第6.4节、添加一些仿真充电电流。 如果由于报告的电压而无法更新、则可能需要重新编程固件、然后正确设置 AFE 电池映射。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回答。
    我需要对固件重新编程、因为它不会让我更新它。
    编程指令提到了一个.srec 文件。 在哪里可以找到此文件?

    说明:
    "单击窗口顶部的固件按钮以选择固件视图。 单击
    程序窗口右侧的浏览按钮、导航至存储的.srec 文件、然后选择该文件。
    点击 Program 按钮。 等待编程状态窗口关闭、通常约为45s。"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我找到了。
    非常感谢。 您的信息非常有用。