This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63060:TPS63060

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718830/tps63060-tps63060

器件型号:TPS63060

您好!

  我们在设计中使用的是 TPS63060DSCT,它具有升压模式下的3V 输入电源。 数据表 指出 " 升压模式下5V (Vin>4V)时的输出电流:1.3A "。 但在"建议运行条件"表中、提到了电源最小值=2.5V。 那么、我们能否使用该部件将3V 输入升压至5V 输出。

此致、

E.Rohini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rohini、

    TPS63060的工作输入电压低至2.5V。 低于4V Vin 时、输出电流更小。
    请参阅数据表中的图10。

    此致、
    Julian