This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C41:无负载升压转换器未提供设计的输出电压

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C41

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718271/ucc28c41-boost-converter-with-no-load-not-giving-designed-output-voltage

器件型号:UCC28C41

大家好、

我正在测试上述升压转换器、其输入电压为15V、输出电压应为20V。 但我仅在无负载的输出端获得17.2V 电压。 请帮助我解决该问题。 反馈电阻器值也在上面给出。

谢谢、

Tharanath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tharanath、您好!

    感谢您关注 UCC28C41。
    查看整个原理图以及 COMP 引脚上的电压以及 Vout @ NL 条件将会很有帮助。

    此致、
    区域
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、区域、

    COMP 引脚上的电压为6V。

    此致、
    Tharanath
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tharanath、您好!

    您能否与我分享您的规格、例如:输入范围、PoUT
    控制器在您增大输入电压时是否进行调节。
    请与我分享栅极、FB、COMP 和 CS 引脚波形。 控制器设置为什么频率?

    此致、
    区域
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VIN=15V、VOUT=20V/0.5A。 增加输入电压会导致改变输出电压。 Fs=50kHz。 我无法获取波形。 但我认为 Vref 引脚处的噪声是问题所在。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tharanath、您好!

    VREF 由稳压器在内部生成、用于控制器的内部功能、不应导致此处出现问题。
    如果您向我展示请求的波形、我将能够在这里为您提供帮助。
    我想在实验中、您可以检查其调节@20Vout @半负载条件。 如果没有、我会认为电感器无法提供输出功率、您可能需要增加电感。

    此致、
    区域